This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS452:ESDS452是否广泛用于 RS485/USB 接口应用?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: ESDS452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1365146/esds452-is-esds452-widely-used-in-rs485-usb-interface-applications

器件型号:ESDS452

大家好、  
当我向客户推广 ESD 器件以使用 USB 和484等接口时、他们要求使用2通道/5.5V 工作电压/SOT-23封装。 我推广 ESDS452、但客户未发现我们的 DS 中有 USB 或 RS485推荐应用。 您能帮助建议它在这里是否合适吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、  

    是的、ESDS452适用于 USB 和 RS485。 该器件的典型电容为3pF、因此可能不是高速 USB 信号的最佳选择。 对于我们的数据表、应用并不总是能提供器件可保护的完整接口列表。  

    如果您还有其他需要、请告诉我。  

    此致!

    麦肯齐