This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:器件标识

Guru**** 2926660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364652/tpd4e05u06-device-marking

器件型号:TPD4E05U06

根据数据表说明、TPD4E05U06DQAR 的器件标识应为(BLG、BRG、DQA)、BRY
,但客户收到的实际设备标记为36DQA。 您能否帮助确认信息是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、这是正确的。 对于此特定标记、"36"表示年月日代码。  

    如果您有任何其他需要、请告诉我。  

    此致!

    麦肯齐