This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041EVM:TUSB8041EVM 原理图

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364401/tusb8041evm-tusb8041evm-schematics

器件型号:TUSB8041EVM

向可能关心此事的人致意、

我想让您向我发送评估板 TUSB8041EVM 的原理图文件。 n`t 对 Altium 扩展程序完全感兴趣、但我已经阅读过、它仅适用于 Allegro、是吗?

提前感谢您。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

      我们 只有 Allegro 版本的 TUSN8044A EVM。 我知道 有一种方法可以从 Cadence 转换为 Altium 以处理布局文件、但对原理图文件则不确定。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴见到 Brian

    感谢您的答复。 好的、我不介意、请将文件发送给我。

    提前感谢。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的友谊申请。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我已经接受您朋友的请求。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查您的私人消息 SCH 文件。

    此致

    布赖恩