This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:有关替代产品的咨询。

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364125/tusb7320-inquiries-about-replacement-product

器件型号:TUSB7320

您好

TUSB7320为 NRND。 我想知道一个可更换的产品。
所需性能如下所示。

上游:PCIe
下行:USB3.0双端口

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

        我们没有 TUSB7320的其他替代器件、TUSB7320是我们仅有的两个端口 USB 主机。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

    我可以将 TUSB7320用于新项目吗?

    是否有 TUSB7320的 EOL 计划?  请解释为什么是 NRND。  

    谢谢

    李锡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JS 用户好:

      选择 NRND 的原因是我们没有用于支持驱动程序开发的软件资源。 我们仅按原样提供 Windows 驱动程序。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。