This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD10:SN65HDV1781DR

Guru**** 2910510 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364266/sn65hvd10-sn65hdv1781dr

器件型号:SN65HVD10
主题中讨论的其他器件:THVD2410

您好

 我们 RS485支持 VCC = 3.3V 的内部电荷泵、因此 VCC 可以是4.7V、因为 VOH = 5V 规格?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。 RS 至485接收器接受宽共模范围、因此驱动器的共模电压无关紧要。

    为何需要4.7V? 您试图解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    您是否在寻找一项器件建议、该建议可以采用3.3V 电压、但 TTL 输出提供大约5V 的 VOH?  

    我认为我们拥有的唯一具有可调节电平转换的器件系列是 THVD24xx 系列(如 THVD2410)、但建议 Vio 的最大工作电压是高达 Vcc。  

    您可能需要考虑在 TTL 信号之后使用电平转换器。  

    -鲍比