This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DPS-DONGLE-EVM:DPS-DONGLE-EVM 带砖

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: DPS-DONGLE-EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364679/dps-dongle-evm-dps-dongle-evm-bricked

器件型号:DPS-DONGLE-EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

DPS-DONGLE-EVM 在固件上载时失败。 是否有办法重新刷新器件? 如果是、我可以获取固件和软件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    打开加密狗时请按住重置按钮。  这将擦除器件。

    然后使用 USB2ANY Explorer 重新刷新器件。  将器件插入计算机后、打开 USB2ANY Explorer。  您应该会得到刷写器件的提示。

    USB2ANY 浏览器:

    https://www.ti.com/tool/download/SLVC695

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这样就解决了问题。 谢谢!