This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:需要 MAX3232ECDR 代码格式

Guru**** 2845750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364694/max3232e-max3232ecdr-code-format-needed

器件型号:MAX3232E

您好!

我们 通过经销商购买了 MAX3232ECDR。 我正在寻找一种方法来确定打印的代码格式以及每个器件上的 MFG PN?  32A588K 和34C69CK 是我们正尝试破译的两个代码。  

感谢在这方面提供任何帮助。  

谢谢、Bruce。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    我们通常不会共享器件标识的格式-但它基本上只是一个跟踪代码、可用于将器件回溯到特定批次。  

    我确实将这两个数字放在了我们的系统中以便在内部进行跟踪、

    32A588K 作为指向 MAX3232ECDR 的合法器件返回

    另一个数字 34C69CK 不指向 MAX3232ECDR、因此我认为它可能是非法的 MAX3232ECDR 器件、因为标记不会指向系统中的背面。  如果此器件导致问题、则可能是虚假的、后续步骤/可能的结果将在此处找到: https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html 

    话虽如此、您是否遇到了任何问题、如果您能告诉我它们来自什么器件以及问题是什么?  

    此致!

    帕克·道德森