This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1104:适用于20Gbps 的 USB 3.2x2转接驱动器

Guru**** 2955990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1365394/tusb1104-usb-3-2x2-redriver-for-20gbps

器件型号:TUSB1104

您好!

我一直在寻找用于 USB 3.2 2x2 20Gbps 应用的 TUSB 1104。 然而、我的需求是将其与有源电缆整合在一起、在阅读了有关此问题的几个线程之后、这种特定的转接驱动器似乎无法与有源电缆配合使用。

您能否建议为3.2 2x2 20Gbps 应用使用可与有源电缆配合使用的 USB 转接驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB1104是我们产品系列中唯一一款 USB3.2x2转接驱动器。  由于在设计时未考虑使用有源电缆、因此我不建议在您的应用中使用此器件。

    我们没有适合此用例的器件。 如果有任何其他问题、我可以帮助您、请告诉我。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 感谢您的帮助