This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:PRBS 发生器问题

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1354537/ds280df810-prbs-generator-issues

器件型号:DS280DF810

您好、与一位客户合作、这是一个紧急请求。 尝试使用 SigCon 通过外部环回运行 PRBS 而不成功。

设置:重定时器 TX 上的 PRBS 发生器未将任何内容连接到其输入、并且为 PRBS 校验器配置的重定时器未检测到信号。

用于 PRBS 生成的重定时器是否需要某种东西来驱动其输入工作?

您是否有任何应用手册介绍了使用 SigCon 进行 PRBS 环回测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kannan:

    在此设置中客户的观察是有意义的。  重定时器需要 CDR 锁定以使用 PRBS 发生器、因为重定时器使用无基准时钟架构(时钟从重定时器接收到的数据中恢复)。

    客户可以向重定时器输入提供数据、也可以提供亚速率的时钟输入以锁定 CDR。  关于子速率时钟输入、 我们通常在实验中使用 div 16时钟。  例如、对于25.78125Gbps、我使用1.611328125 GHz 的时钟输入到重定时器来锁定 CDR。  我希望 div 4、8和32也可以正常工作。

    尽管 sigcon architect 中的基本设置通常非常简单明了、但我们没有任何相关的应用手册。  重定时器锁定 CDR 后、将在环回的发送通道上启用 PRBS 发生器。  然后、在接收通道完成 CDR 锁定后、在接收通道上启用 PRBS 校验器。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew、仍在与客户合作处理此问题。  

    我们无法在不损坏 CCA 焊盘的情况下使用时钟来驱动 RX 输入端。

    是否有办法使用 CAL_CLK_IN 进行 CDR 锁定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kannan:

    无法使用 CAL_CLK_IN 进行 CDR 锁定。

    谢谢。

    德鲁