This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA5013:SAM 接口 TCA5013原理图审阅

Guru**** 2694625 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1361643/tca5013-sam-interface-tca5013-schematic-review

器件型号:TCA5013

您好、TI 团队、

我公司有一个与 SAM 接口相关的设计、我们希望使用 TCA5013、它带有2个 SAM 连接器和2个嵌入式 SAM IC

请帮助验证我的原理图。

BTW 我有一些关于 TCA5013 IC 的问题:

  1. VUP 电压范围是多少?
  2. TCA5013现在处于激活状态、但 TCA5013来自2014年。 TCA5013能否在2024年起的10年内支持设计和生产?
  3. TI 是否有任何替代的 SAM 接口 IC?

请回顾并告诉我您的宝贵意见。 非常感谢。
越南盾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     VietCuong 您好:

       

    Unknown 说:
    VUP 电压范围是多少?

     对于3.3V 卡、VUP 可以是3.5V、对于5V 卡、VUP 可以是5、5V。

     

    Unknown 说:
    TCA5013现在激活、但 TCA5013从2014年开始。 TCA5013能否在2024年起的10年内支持设计和生产?[/报价]

     我无法保证它在2034年还在生产、但是如果当时有很多需求、我相信它还会投入生产。

    Unknown 说:
    TI 有没有备选的 SAM 接口 IC?

      这是我们产品线中唯一的 SAM 接口 IC。

    此致

    布赖恩

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您回答我的问题
    我的原理图如何? TCA5013是否有任何关键或设计注意事项?
    我们正在使用2个 SAM 物理连接器和2个嵌入式 SAM IC。

    此致
    越南 Cuong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我明天会发送 SCH 评论。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    对我的原理图有任何建议吗?
    我需要尽快准备电路板进行测试。

    此致
    越南 Cuong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,越南:

      很抱歉很晚了、我将在明天之前发送反馈。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,越南:

     附件是原理图审阅、如果您有任何问题、请告诉我:

    e2e.ti.com/.../tca5013_5F00_SCH_5F00_review.pptx

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的评论。

    关于 CLKIN_、我们的设计使用具有1个 CLK 引脚的 MCU 来进行 SAM IC。

    到目前为止、我们针对 NXP TDA8026的 CLKIN1和 CLKIN2 (我们正在使用的 SAM IC)使用了 MCU 的1个 CLK 引脚。 如果我们仍然像 TCA5013那样设计它、可行吗?
    我们的 MCU 只有1个智能卡(SC)接口(CLK、IO、RST)、我们还想为 SAM 接口 IC 使用1个 SC。
    如果 TCA5013不支持此功能、我们应该对 CLK 输入使用 CLK 开关电路吗? 或者、您能提供其他解决方案吗?

    谢谢!此致!
    越南 Cuong



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,越南:

       IOMC1  仅用于用户卡,IOMC2用于 SAM 卡1-3。 如果用户卡插槽和 SAM 卡插槽1-3同时有智能卡,微控制器将 混淆。

      您可以只使用 CLK2和 IOMC2 ,至少它可以支持三个智能卡,但任何时候只能支持一个卡。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的回答。
    我的项目要求使用4张 SAM 卡、 只是物理上不同、 就像我们在 SCH 中那样。
    我们将在 TCA5013的用户卡插槽中使用 SAM 卡。 有可能吗?
    我们在 TDA8026上为 CLKIN1/2使用了1个 CLK、1个 IO、为 IO1/2使用了1个 CLK、MCU 按顺序与 SAM 卡通信、不一定同时有4个 SAM 卡。
    请帮助澄清这种可能的 TCA5013。

    谢谢!此致!
    越南 Cuong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是,当用户卡插槽和 SAM 卡插槽同时有智能卡时,由于  IOMC1和 IOMC2连接到同一 MCU IO ,MCU 如何知道连接哪一个。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们对固件和 API 中的每个 SAM 卡编号、如果每个 SAM 卡插槽没有 PRES 引脚、那么固件将轮询所有卡、以获取板上的实际状态。
    将 SAM 卡插入物理插槽时、我们知道要连接哪个插槽并与之通信、卡检测功能不太重要。

    谢谢!此致!
    越南 Cuong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。

    此致

    布赖恩