This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:眼图

Guru**** 2768805 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1EVM, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364402/ds90ub954-q1evm-eye-diagram

器件型号:DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: ALP

尊敬的团队:

组件名称: DS90UB954-Q1EVM

我有 EVK 套件954 (de-ser)和 SER-935。  我需要使用954的眼图。

在954中、EVK 使用差分探头 TP16和 TP17获取了 CMLOUT 线。 我无法运行 CMLOUT 代码。 它显示"Error WriteI2C not defined"。  我是否知道如何进一步处理此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 ALP 脚本接口使用不同的格式来配置器件寄存器。 ALP 中读取和写入的正确格式为:

    引脚6。 ReadI2C (器件 I2C 地址、寄存器地址)

    引脚6。 WriteI2C (器件 I2C 地址、寄存器地址、寄存器数据)

    例如命令"board"。 WriteI2C (0x7A、0xB0、0x14)"将 I2C 地址为0x7A 的器件的寄存器0xB0设置为0x14。

    若要更新您的脚本以正常运行、首先将所有"WriteI2C"更新为"board"。 WriteI2C"然后添加特定 EVM 使用的相应 I2C 地址、以使用上述格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!