This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:TCAN1145 FMEDA

Guru**** 2551070 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1361025/tcan1145-q1-tcan1145-fmeda

器件型号:TCAN1145-Q1

团队成员好!

我有两个关于 TCAN1145的 FMEDA 的问题、我需要您的支持:

TCAN1145-Q1功能安全时基故障率。 关于此文件中基准时基故障率的计算、它是否基于下图所示的 SN 29500-2中的表1? 选择了什么具体器件? 您能否介绍一下在选择时使用了哪些注意事项?

2. 您的终端是否有 TCAN1145芯片级的 FMEDA 计算文件? 您能与我们分享一下吗?

Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:

    请给我更多的时间来处理这个请求。 我将在达拉斯时间星期三 EOD 之前回复您。  

    此致、
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric!

    等待您的反馈!

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuai,

    很抱歉耽误您的时间、请预计本周星期五之前收到答复。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuai,

    由于该器件不是存储器芯片、因此您共享的表不是正确的基准。 虽然它确实有 EEPROM、但被视为电源电压=<50V 的混合信号组件。 从  SN 29500-2规格中的表5可以看出这一点。  

    对于计算文件、 我认为我们不能直接与您或客户分享这些信息、但为了确保我理解、您是否参考了时基故障率和故障模式的计算? 如所示、在输入正确后、Excel 文档如何进行计算?

    此致、

    埃里克·哈克特