This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:光纤模式下的环回

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1363408/dp83620-loopback-in-fiber-mode

器件型号:DP83620

背景:

  1. 我有一个 DP83620、FX_EN_Z 输入绑定为低电平、可在100BASE-FX 模式下运行。
  2. PHY 连接到一个光收发器。
  3. 对于正常操作、所有操作均按预期运行、没有任何问题。

发现的问题:

  1. 如果我启用内部回送并 保持信号检测输入为高电平、则回送测试通过。
  2. 如果信号检测为低电平、则环回测试失败。

Question:

  1. 这是设计的预期结果吗?
  2. 我是否可以调整任何寄存器设置来使回送不依赖于信号检测输入的状态?

我找到的相关帖子:

  1. internal-loopback-of-dp83620: OP 在光纤模式下询问环回、但问题未得到解答。
  2. dp83620-loopback-question:通常描述环回操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    回送测试的通过/失败条件是什么?

    我正在查看有关问题(1)的更多信息-关于问题(2)您是否在使用0x16[9]="1"强制进行信号检测时看到通过结果?

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于回送测试、处理器置位内部回送位并发送一个以太网包。 同一 数据包的响应。 当接收到的数据包中的数据与已发送的数据相同时、该测试通过。 否则测试为失败。 在 FX_SD 输入为低电平时、没有接收到返回的数据包。

    数据表 未介绍100BASE-TX 信号检测功能 和 FX_SD 输入在光纤模式下的相互作用。 我假设它们是独立的、并且没有涉及任何与 SD 相关的模式位。  我将测试设置 SD_FORCE_PMA 位时会发生什么、并让您知道。

    此致、
    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您对此进行澄清-这看起来是100FX 模式下信号检测的预期行为。 当能够使用强制 SD 进行测试时、请分享结果。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置  SD_FORCE_PMA 不会更改结果。

    基于数据表中的声明、"由于去扰器功能的特性、所有100BASE-TX 环回模式将引起一个高达550 µs 的初始"死区时间"、在这段时间内、接收 MII 输出上不会出现任何数据。" (第24页)和"设置[环回]位可能会导致解码器丢失同步并在任何有效数据出现在 MII 接收输出上之前产生一个500 µs "死区时间"。" (第70页)、我们还尝试在设置环回位和发送数据包之间添加延迟。 在存在延迟的情况下、信号检测输入的状态无关紧要、我们的环回测试通过。

    您能否解释一下为什么扰频器死区时间对于光纤模式很重要、因为应该绕过扰频器? 另外 、两个死区时间描述中的500和550之间的差异是否有意为之? 如果不是、哪一个是正确的?

    是否有任何光纤模式的方框图,如图7-1和图7-2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    在0x16[8]"sd_option"上使用的设置是什么? 如果它是默认操作、我和您一样混淆了为什么这个死区时间导致光纤模式的回送无法通过回送测试。 我需要向团队说明可能的原因。

    遗憾的是、我们没有有关光纤 TX/RX 块的数据、我将检查这些块是否有可参考的类似 PHY。

    谢谢!

    埃文