This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:带 TMDS1204的 HDMI DDC 电平转换器

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1365336/tmds1204-hdmi-ddc-level-shifter-with-tmds1204

器件型号:TMDS1204
主题中讨论的其他器件: TCA9509

您好!

在 TMDS1204产品说明书中、它在 HDMI 插座和 TMDS1204之间具有 DDC 电平转换器。
当它要使电平转换器符合 HDMI 规范时、选择哪种电平转换器可能是相当可观的。

您是否从符合 HDMI 标准的角度对 DDC 电平转换器有建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 TCA9509作为可能的解决方案、这是我们在 TMDS1204 EVM 上使用的解决方案。

    谢谢

    大卫