This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD82:当芯片未上电时、接收线路驱动为低电平

Guru**** 2926220 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1362949/sn65hvd82-receive-line-driven-low-when-chip-unpowered

器件型号:SN65HVD82

您好!

我有一个设计、其中将8个 SN65HVD82 RS485通道并联为多路复用器。  

所有~RE (接收使能)和 DE (驱动使能)线路短接 在一起、且全部同时从单个信号驱动以实现半双工工作。 D (驱动器数据) 线路也全部连接在一起并作为一个驱动器进行驱动。

R (接收数据)线全部通过与门、这样、如果任何1个通道变为低电平、总与门变为低电平、 微控制器看到进入的数据。  

 如下所示的相关原理图片段。



我的问题是每个收发器都单独熔合、当一个保险丝弹出并对收发器断电时、收发器接收线路被拉低并传播 到与门、从而禁用从其他8个通道中任何一个通道接收数据。

我的问题是:
a) 是否有任何具有开漏 R (接收)线路的收发器/在断电时不使 R 线路有效?
b) ~此收发器、当其断电时、Δ R RE 是否仍控制 R LINE 的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    a) 是否有任何具有漏极开路 R (接收)线路/断电时不断言 R 线路?

    据我所知、我们没有任何开漏 Routput RS485器件。 如果您确实希望使 Routput 成为漏极开路、您可以在输出前面放置一些分立器件或漏极开路电平转换器。  

    如果没有 Vcc、Routput 引脚应该为高阻抗。  

    Unknown 说:
    /b) 对于此收发器,当它关闭时,~ r 是否仍然控制 R 线路的输出?

    当 Vcc 不存在时、器件的所有逻辑和输出都无法正常工作。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >如果没有 Vcc、Routput 引脚应该是高阻抗。  

    这是我的问题的关键-我看到 当我移除 Vcc 时、这是被拉低的、尽管外部10K 上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此进行了更新。  现在、我尝试了3个电路板、在我的电路板上都有不同的通道、可以确认在 VCC 断电时 R LINE 拉低。

    在电路板未通电的情况下、我确认了从 R 线到5V 电源轨(多熔丝的另一侧)的10K 上拉电阻。  通常上电的芯片在 R 线路上输出5V 电压。

    当我已经将保险丝的 VCC 侧短接至地(并且在 VCC 引脚上确认了0V)、然后监测 R 信号(引脚1)其停留在0.53V。  这个电压不受~RE 引脚提供5V 或0V 电压影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayden、

    您确定它主动驱动至 GND 吗? 我猜是网中可能存在某种泄漏电流拉至 GND。 在问题发生期间、您是否能够将一个大约4.7K 的上拉电阻器放置到 R 引脚上、并在示波器上验证它是否仍保持接地或是否通过4.7K 电阻器上拉至更接近 Vcc?

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、 本周晚些时候将努力完成另一个短期项目。

    虽然我发现这种解释不太可能-在我昨天张贴的图片中  ,你可以看到网的实体-它直接从 IC 到一个脱焊电阻器,只有一个10k 上拉电阻器在线路上。 我特别从右上角拆焊了串联电阻、以 排除任何外部漏电流。  

    5V 至0.53V、10k 上拉电阻意味着有~μ A 的0.45mA 泄漏电流。  这远远超过数据表中规定的-10至10uA 电流。

    尽管如此、我仍会看到示波器和4K7所显示的内容、并在本周晚些时候向您汇报。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确保4.7k 电阻器连接到 有源(导通)的独立5V 电源轨?

    我可以尝试订购此器件的样片、然后看看我是否可以将其放在板上、然后看看我是否会在 Vcc 保持接地的情况下使输出卡滞。

    不过、我怀疑这可能需要一段时间才能拿到分接板和样片器件。 (样本单元可能在下周使用、分接板可能在下周使用2周)。

    -鲍比