This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100RT410:IBIS 模型问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100RT410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1365847/ds100rt410-ibis-model-issues

器件型号:DS100RT410

您好!

我正在尝试 在 hyperlynx 中使用 DS100RT410 ibis 模型,它提供了一组语法错误。 请参见下方的。

谢谢。

约翰  

"错误:DS1xxRT410
错误:在文件 C:/Work/Projects/YOSEMITE/YOS_VIDEO_03062024_VIAS_40IN/PROJECTS_D/MASTER_MODELS/IBIS_MODELS/TI_DS1xxRT410_IBIS_AMI_v2/Model/DS1xxRT410.ibs 的第149行:语法错误,意外的 IdentToken
错误:解析文件 C:/Work/Projects/YOSEMITE/YOS_VIDEO_03062024_VIAS_40IN/PROJECTS_D/MASTER_MODELS/IBIS_MODELS/TI_DS1xxRT410_IBIS_AMI_v2/Model/DS1xxRT410.ibs.失败"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您是否可以尝试从.ibs 文件中删除[Repeater Pin]定义? 请告诉我、这是否可以解决问题。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我移除了中继器引脚定义。 但会出现完全相同的误差。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我修复了模型。 它不喜欢名称 LLP48 DS1xxRT410中有一个空格、因此将其更改为 LLP48_DS1xxRT410是可行的。 此外、您的模型在模型的 END 语句后面还有一些行数据、这是没有道理的。 只需在第4703行结束后注释掉所有内容即可。

    我现在想了解 AMI 参数值。 您是否有某种描述设置的文档。 例如、接收器具有从0到32的 EQ_LEVEL 选项、但无法知道每个数字代表什么 dB。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我很高兴您能够使模型运行、感谢您分享您的解决方案。 仅供参考、我们的 IBIS-AMI 模型已通过 Keysight ADS 验证、且已知可在此环境中工作。 有时需要修改文件才能使模型与其他软件一起工作。

    以下是 DS1xxDF410的 IBIS-AMI 模型用户指南。 这些器件之间的主要区别在于、DS1xxDF410包含 DFE、而 DS1xxRT410不包含 DFE。 这2个模型之间的 AMI 参数应该是等效的。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_DS1xxDF410_5F00_IBIS_5F00_AMI_5F00_User_5F00_Guide.pdf

    此致!

    卢卡斯