This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4431:合计 THVD4431

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD4431, ISOW7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1366222/thvd4431-consommation-thvd4431

器件型号:THVD4431
主题中讨论的其他器件: ISOW7742

工具与软件:

您好!

THVD4431在5V 时消耗的最大电流是多少(最坏情况)?

我看到75 mA 为5V。 对吧?

我想使用 ISOW7742元件(隔离电路)的直流/直流输出为 THVD4431供电。

提前感谢、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    75 mA 听起来是正确的(对于具有完整端接的 RS 至485)、但我在数据表中找不到它。 你在哪里看到了它?

    ISOW7742可以为110 mA 供电、因此这应该起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    因此、您看到的75mA -我假设您指的是图5-14、其中在5V 电源电压下、最大 RS -485数据速率的值恰好在75mA 左右-不是最坏情况的图形、完全透明、这是室温下1 IC 的结果-因此可能会有变化。 它近似于室温下的典型用例、但不应被视为"有保证"。  

    话虽如此、  我对该电源有一些问题。  

    1.在 RS 至485总线短路故障期间 -电流限制为-250mA -因此可能会导致电力线崩溃、并且根据系统设置、可能会导致下游损坏。 这是主要问题、因为250mA 可以来自电源。  

    2.图中没有考虑温度变化,所以75mA 不是正常操作期间最坏的情况。  

    3.该图不代表满载总线-即测试中没有共模阻抗-仅测试差分阻抗、因此不测试实际系统中馈入共模阻抗所需的电流(即电流基本上进入接收器、而不是终端电阻上的电流)。 在大多数情况下、这比差分电流小得多-但它不是零、并且如果没有太多的工作空间、则会对电源产生影响。  

    在正常运行期间、我不太担心、因为75mA 上方有相当大的裕度来应对温度变化和总线负载-但在总线上的故障条件下、它可能会导致系统级的负面影响、因为如果请求的电流对于拉电流而言太多、可能导致电源崩溃-这是我的主要关注点。  

    我会诚实地尝试选择一个能够提供更多电流的器件(总的来说是 RS 至485器件的通用标准、因为250mA 是标准的一部分)、因为我在您所需的设置中担心故障情况性能-如果您有任何疑问、请告诉我、我将看到我能做什么!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它在图5-14中。

    好的、感谢给出的解释。
    我将选择能够提供该电流的电源(RS 至485总线短路故障)。
    一个1.5W 的电源应该就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    1.5W 电源应该足够大、我在其中没有任何问题。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    帕克·道德森