This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LBC180:需要 IMDS 报告

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364275/sn55lbc180-imds-report-required

器件型号:SN55LBC180

团队、

请帮助提供  SN55LBC180RSAR 的 IMDS 报告。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amar:

    我不熟悉 IMDS 这个术语。 你有没有这个报告是什么样的示例?

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    请查看随附的 TI 支持的电子邮件、以获取所需的 IMDS 报告。

    请参阅案例:CS2342009

    电子邮件摘要如下、希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amar:

    您能否附加该电子邮件中的一个 IMDS 文档的示例? 我仍然不知道 IMDS 文档是什么样子的。  

    此外、我无法访问客户支持请求单、因此无法查找。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    您能联系 Tina Dong 吗?

    由于报告已由 TI 上传、我无法下载该报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您给我发送了一封电子邮件、那么我可以将该电子邮件转发给您、其中包含该链接、您可以自行下载报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amar:

    Bobby 目前不在办公室、但他下周将再次帮助您进一步进行此调查。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的答复。 没有其他人可以为 IMDS 报告提供支持。

    客户迫切需要这一点、因此请求也是如此。

    此外,由于 Booby 不知道什么是 IMDS 报告,我不知道他可以如何帮助。

    因此需要一个可以为客户提供此数据的人。

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amar、

    这不是应用团队可以帮助的,如果你直接给我发电子邮件,我可以让你联系我们组中的其他人可以帮助.

    e-hackett@ti.com

    此致、

    埃里克·哈克特