This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412:与非开关

Guru**** 2668255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1365535/hd3ss3412-nand-switch

器件型号:HD3SS3412
主题中讨论的其他器件:TMUX131

您好!

TI 是否有 PI3SSD1914的替代产品?

https://www.diodes.com/assets/Databriefs/PI3SSD1914-Product-Brief.pdf

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好:

      TI SSC 没有4:1高速多路复用器、我要向 INT-MUX 分配板以查看它们是否具有。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jeff、

    我们目前没有这样的产品。 看起来是19通道4:1、因此我们的最佳情形是使用许多 IC 的起点来创建一个4:1、使其具有足够的带宽并能处理19次、从而不是最漂亮的解决方案。

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了。 感谢您提供的信息。