This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:转接驱动器饱和

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410, DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1363331/ds160pr410-redriver-saturation

器件型号:DS160PR410
主题中讨论的其他器件: DS160PT801

您好、TI 团队、

您能否引导找到包含更多有关转接驱动器饱和信息的文档?

谢谢

西布里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ciprian:

    我们目前没有任何有关转接驱动器饱和的文档。 这是我第一次听说此概念它是与您的应用中的转接驱动器相关的一种特定类型的行为或条件吗?

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    此时此刻,我正面临着一个巨大的通道,有很多反射。 在某种情况下、CTLE 远高于通道的趋稳水平、转接驱动器的作用是处于"饱和"状态、我认为这是正常的、并记住与趋稳水平相比、升压水平较高。

    我还发现此白皮书《如何调整 DS160PR410以实现最佳信号完整性》、这在本例中很有帮助。

    作为一种安全网络、我想使用转接驱动器。 您能告诉我如何获得 DS160PT801的 IBIS 文件吗?

    谢谢。

    西布里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ciprian:

    此刻我正面临一个通道的巨大变化。 在某种情况下, CTLE 远高于通道的饱和水平,转接驱动器的作用是处于"饱和"状态,我认为这是正常的,并考虑到高水平的升压与饱和水平比较。[/引述]

    通常、转接驱动器旨在使用专门设计的放大器来补偿由迹线、连接器等导致的线性插入损耗。 反射通常是阻抗变化、布线中的角度清晰、过孔以及类似影响导致不可预测的信号失真的结果 、而转接驱动器无法进行补偿。 通常、在 PCB 设计期间会尽可能减少反射源。

    当转接驱动器以相对于系统中损耗量的高 CTLE 设置运行时、我会意识到的主要影响是信号可能过度均衡并驱动到非线性范围、这意味着形状会失真、接收器可能无法对其进行解释。 也许这是一个类似的概念,你正在考虑.

    您能告诉我如何获取 DS160PT801的 IBIS 文件吗?

    由于保密原因、我们的大多数 DS160PT801文档和资源(例如 IBIS-AMI 模型)都存储在我的安全资源系统中。 我将在本周努力为您提供访问权限。

    此致!

    Evan Su

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cirprian、

    您现在应该可以访问包含 DS160PT801信息的"DS160PT801-DESIGN" My Secure Resources 文件夹。 IBIS-AMI 模型及其用户指南可以在"仿真模型"部分找到。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    非常感谢您的帮助和支持。

    Br、

    西布里安