This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:DS90UB953-Q1

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB962-Q1, DS90UB960-Q1, DS90UB953-Q1, DS90UB964-Q1, DS90UB936-Q1, DS90UB954-Q1, DS90UB934-Q1, DS90UB914A-Q1, DS90UB9702-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364249/ds90ub953-q1-ds90ub953-q1

器件型号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB964-Q1DS90UB936-Q1、DS90UB962-Q1 DS90UB954-Q1、DS90UB960-Q1 DS90UB934-Q1DS90UB914A-Q1DS90UB9702-Q1

根据数据表、DS90UB953-Q1与 DS90UB954-Q1、DS90UB964-Q1、DS90UB962-Q1、DS90UB936-Q1、DS90UB960-Q1、DS90UB934-Q1兼容、 和
DS90UB914A-Q1解串器。 我想问的是、能否将 DS90UB9702-Q1解串器与3XDS90UB953-Q1串行器配合使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 根据您的确认、我们将 DS90UB9702-Q1用于 DS90UB953-Q1串行器。 符合数据表 "当使用 FPD-Link IV CDR 与 FPD-Link III CSI-2串行器配对时、解串器只能编程为以半速率模式运行"。 您能告诉我需要如何选择此配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranjali、

    如您所知、这是一个公共论坛、有关 UB9702的任何详细信息都是机密信息、只能在有效的 NDA 下共享。 因此、请联系您当地的 TI 代表、他们应该能够进一步帮助您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会咨询当地的 TI 代表