This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522PEVM:此设计是否支持主机和器件角色的可互换性?

Guru**** 2904880 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522PEVM, TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1359388/tusb522pevm-does-this-design-support-the-interchangeability-of-host-and-device-roles

器件型号:TUSB522PEVM
主题中讨论的其他器件: TUSB522P

典型的参考原理图设计在引脚8、9、11和12上具有差分对、用于连接主机端的 TX (发送)和 RX (接收)通道。 相应地、引脚19、20、22和23上的差分对连接到器件端的 RX 和 TX 通道。

利用此设计、是否可以互换主机和设备端的角色?

1、目前参考设计中红色部分的 USB 3.0速度是正常的、但是在互换两端的角色之后、比如说蓝色部分、测试后的 USB 速度只是 USB 2.0的速度。

该测试是通过直接交换两端的角色而不进行任何硬件修改来执行的。

2.在 TUSB522PEVM 用户指南中,所描述的测试拓扑仅允许 P1到 P2的连接,没有为角色交换场景提供测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    [quote userid="605574" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1359388/tusb522pevm-does-this-design-support-the-interchangeability-of-host-and-device-roles 典型的参考原理图设计在引脚8、9、11和12上具有差分对、用于连接主机端的 TX (发送)和 RX (接收)通道。 相应地、引脚19、20、22和23上的差分对连接到器件端的 RX 和 TX 通道。

    可以、但在交换主机和器件时、RX2P/N 上的电容器是否为0.1uF?

    您是否可以共享原理图?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David

    该电路设计如下:

    MCU 能够在主机和器件模式之间切换。 目前、MCU 在主机模式下工作、并可与外部器件(USB 闪存驱动器)一起以 USB 3.0的速度正常工作。 但是、当 MCU 在器件模式下运行并连接到 PC (主机)时、USB 速度仅为 USB 2.0的速度。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图的 TUSB522P 部分看起来是正确的。  FH34D-10S-0.5SH 看起来是一种扁平带状连接器、您能否共享原理图中显示与该扁平带状连接器连接的主机部分?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David

    该电路设计如下:

    主板使用 FPC 电缆连接到此适配器板、器件通过 TYPE_A 母插座连接。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设连接方向是扁平带状电缆、如下所示?

    如果是这种情况、则连接正确。 您能否探测 TUSB522P 两侧并查看是否能够看到 USB3流量?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    1 μ s 在、期间、USB 3.0高速闪存驱动器连接到 TYPE_A 母端口。 主机对此驱动器执行读写操作、读写速度均达到200MB/s。

    2 μ A 当、TYPE_A 母端口的主机连接到 PC、以及用作器件的 MCU 时、其实际上作为 USB 驱动器安装在 PC 上。 然后执行读取和写入操作、速度约为38MB/s 至40MB/s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2 μ A 当、TYPE_A 母端口的主机连接到 PC、以及用作器件的 MCU 时、其实际上作为 USB 驱动器安装在 PC 上。 然后执行读取和写入操作、速度约为38MB/s 至40MB/s。

    根据 USB 规范、不允许使用 Type-A 转 Type-A 电缆。 您是否使用交换 TX 和 RX 的特殊电缆?  

    您能否使用示波器探测 TX 和 RX?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 USB 3.0 Type-A 转 Type-A 电缆、使用万用表进行测量时、已确定 TX 和 RX 已交换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否使用示波器探测 TUSB522P 两侧的 TX 和 RX? 是否在两侧都看到 LFPS 信号?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我这边示波器既不能测量 USB 信号、也不能使用差分探头、因此无法进行测量。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以 使用万用表探测 TUSB522P 两侧 TX1/2和 RX1/2的端接?  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫

    感谢您的耐心解释。 我可以使用万用表测量 TX/RX 的电压信号。

    在此期间、我重新设计了测试板、原理图和成品 PCB 如下所示。

    在测试过程中、USB1连接到 PC、USB2连接到 USB 闪存驱动器、USB 闪存驱动器通常可以识别具有正常读写速度的 USB 3.0器件;在逆向测试时、USB1连接到 USB 闪存驱动器、USB2连接到 PC、只有 USB 2.0被识别、速度只有50 Mb/s。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看原理图、您似乎没有正确连接引脚8、9、11和12。 引脚8、9需要连接到 SSRX、11和12需要连接到 SSTX。

    谢谢

    大卫