This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:DSI MIPI D-PHY 的时序要求

Guru**** 2526340 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1365042/sn65dsi84-q1-timing-requirement-for-dsi-mipi-d-phy

器件型号:SN65DSI84-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI84

您好!

 我将使用 SN65DSI84来模拟 MIPI D-PHY 信号质量和时序、但要查找 SN65DSI84数据表  中仅包含电压参数(如下图所示)、无时序要求、那么 SN65DSI84 MIPI D-PHY 的时序要求是什么?

谢谢

文军

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、文军:

    时序特性可以在开关特性下找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pithadiya:

    DSI 的开关特性只需要"DSI LP 毛刺脉冲抑制脉冲宽度"、但没有其他时序要求、例如设置/保持时序、抖动、时间偏斜等。SN65DSI84是否有这些特定的时序要求? 或者只遵循 MIPI D-PHY 规格时序要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、文军:

    是的、请遵循 DSI 输入的 MIPI D-PHY 规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!