This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3221E:ESD 元件关断电压

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364866/trs3221e-esd-component-stand-off-voltage

器件型号:TRS3221E

尊敬的 TI 团队:

我们希望在 TRS3221E (RIN 和 DOUT)和连接器之间的 UART_TX 和 UART_RX 引脚上保留 ESD 保护、   

您能否告知 ESD 组件应使用的关断电压? 谢谢

此致

丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有效的 RS 至232信号可具有高达±15V 的电 压、RS 至232器件必须能够承受高达±25V 的电压。因此、您必须使用双向器件、关断电压必须至少为 ±15V、最大钳位电压必须至少为±25V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了,感谢克莱门斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    Clemens 基本正确-我有一个小更正- RS -232接收器必须能够耐受+/-25V 电压;驱动器不必 (对于 这款器件只能承受+/-13.2V 的电压 因为这是+/-5V RS -232器件)  

    因此、实际上、如果您使用此器件、则应使用双向二极管、但其工作电压应接近6V 或7V (这是一个+/-5V 器件、因此不会影响正常信号)、并确保此器件能够在-13.2V 和13.2V 之间进行钳制。 如果您使用+/-25V 规范、则驱动器不受保护、可能会因瞬变等而损坏。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H·P·:

    感谢您的反馈、

    1.这意味着对于元器件  TRS3221E 驱动器输出(dout)、我们应该使用 工作电压为6V 或7V 且钳位电压接近13.2V 的 ESD;对于接收器输入(Rin)、我们可以使用 工作电压为15V 且钳位电压接近25V 的 ESD、对吗?

    2.如果我的理解是正确的、我认为我们可以使用 工作电压为6V 或者7V、DOUT 和 Rin 都接近13.2V 钳位电压的 ESD、对吧?

    此致

    丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    因此、是的、DOUT 引脚应具有更接近6V 或7V 的二极管、以实现工作电压电平、并且必须钳制在13.2V 以下(这是双向的、因此二极管必须保持在-13.2V 和13.2V 之间的总电压-但不应在-6V 和6V 之间导通)。 DOUT 引脚将直接连接到接收器(RIN 引脚)、因此如果总线上只有1个保护二极管、则必须遵守 DOUT 额定值、因为它们低于 RIN -但如果在 RIN 和 DOUT 引脚上都有保护二极管、则 RIN 引脚二极管的工作电压为+/-15V、并且必须钳制在+/-25V 之间。  

    是的、您可以在该系统中为 DOUT 和 RIN 使用低压钳位二极管、因为这些器件将在+/-5.4V 的信号电平左右挂起。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Parker。

    此致

    丽莎