This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0341:参考设计连接说明

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1365594/lmh0341-ref-design-connection-clarification

器件型号:LMH0341

在我的项目中、我们将使用 XCZU7CG-2FFVC1156I FPGA 进行视频相关测试、我们使用 LMH0341 IC。 您能否使用 MPSoC 提供参考设计?

实际上我们直接将差分 LVDS 信号连接到 MPSoC HP 组差分信号。它是否起作用? 如果它不起作用、我们使用的是哪家银行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Babu:

    请给我们一点时间来处理您的请求、并尽快与您联系。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Babu 和 David:

    请随附说明 LMH0341 EVM 原理图。 请注意、此 FPGA IP 开发已有很长时间、支持非常有限。

    此致、nassere2e.ti.com/.../4375.SDV-DeSerializer-EVK-Schematics-Oct-23-07.pdf