This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE802:针对 SATA 的转接驱动器建议

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: DS64BR111, SN75LVPE802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1363471/sn75lvpe802-redriver-recommendations-for-sata

器件型号:SN75LVPE802
主题中讨论的其他器件:DS64BR111

您好!

我正在为 工业应用设计基于 COM express 的解决方案。 我正在寻找双通道转接驱动器。 我找到了 SN75LVPE802RTJR 器件、但通过查看接口论坛、发现多个器件建议使用与此不同的器件。 我可以获得更好的 Gen3 SATA 转接驱动器推荐吗?

此致

纳伦德拉·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narendra:

    请考虑 DS64BR111。 下面是指向此器件数据表的链接:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds64br111.pdf?ts = 1716419231046&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US

    此外、我们为该器件提供了 IBIS-AMI 模型、以便您可以根据需要进行信号完整性分析。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naseer:

    感谢您的建议。 但我可以知道哪些参数是 SN75LVPE802RTJR 落后以及给出 DS64BR111建议的原因吗? 尽管 SN75LVPE802数据表指定了  SN75LVPE802是一款通用型双通道 SATA Express 信号调节器、最高可支持8Gbps 的数据速率。 此器件支持 SATA Gen 1、2和3规范以及 PCIe 1、2和3。  

    DS64BR111与之相比、似乎成本更低。 2个转接驱动器才能用于2SATA 模块。 在我的应用中、要将 SATA 模块直接插入到布线长度为2-4"的载板中、而不使用电缆、但由于 COM express 建议为第3代使用转接驱动器、我希望使用正确的器件。

    此致

    纳伦德拉·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narendra:

    建议 BR111、因为我的其他客户已将其用于相同的应用。 请查看 E2E 论坛、我认为其他客户也将 LVPE802用于同一应用。

    此致、Nasser