This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:时序定义

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1365701/sn75lvds83b-timing-define

器件型号:SN75LVDS83B

大家好、

如果10%至90%上升或下降时间大于3ns、输入时序是如何定义的?

2.如果10%至90%的上升或下降时间大于3ns,会产生什么影响?

谢谢

利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    数据表的"7.7时序要求"部分的"输入信号转换时间"最大为3ns,因此输入信号应满足该标准。

    满足 上升/下降沿 要求是否存在任何问题?

    此致、
    伊克拉姆