This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:SC*/SD*的电气特性

Guru**** 2804285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1363009/tca9548a-electrical-characteristics-of-sc-sd

器件型号:TCA9548A

大家好、

数据表第6页的表7.3介绍了 SCL/SDA 的电气特性。

SC*/SD*的电气特性在哪里列出?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    八个通道通过无源开关连接(请参阅功能方框图;这些开关确实是单个 N 沟道 MOSFET)。 开关用 Vo (SW)和 RON 描述

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kakeru:

    克莱门斯在这里是正确的。 此外、表6.8中具有开关特性。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的回答,Clemens&Alex

    当 VCC 电源打开且 SC*/SD*侧的上拉电源关闭时,
    SCL/SDA 侧的电流是否可能流向 SC*/SD*侧?
    VCC 电源关闭时会出现什么情况?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kakeru:

    您是否在问, SC*/SD*引脚是否被 拉至0V,电流将是多少? 如果是、则没有电流流动。  

    当器件/电源断电时 、导通 FET 关断、没有电流流过。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、Alex

    >您是否在问 SC*/SD*引脚是否被 拉至0V 电流是多少? 如果是、则没有电流流动。  
    当 SC*/SD*引脚变为 HiZ 时会发生这种情况。

    打开设备/电源时,即使 SC*/SD*端或 SCL/SDA 端变为 HiZ 端,电流也不会流向 HiZ 端?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kakeru:

    如果您具有高阻抗输入、则欧姆定律将表明流经开关的电流实际上为零。  

    此致、

    亚历克斯