This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3221E:TRS3221E 电荷泵引脚电压

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1365966/trs3221e-trs3221e-charge-pump-pin-voltage

器件型号:TRS3221E

当 TRS3221E 在 VCC = 3.3V 的情况下使用时、"C1+"、"C1-"、"C2+"、"C2-"、"V+"和"V-"的引脚电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    V+和 V-是电荷泵输出引脚。 这些电源用于为总线引脚提供驱动强度。 一个内部振荡器生成一个控制内部开关的时钟信号。 C1通常考虑"飞跨电容器"、而 C3考虑"储能电容器。 在周期1中-电压将充电至 C1上的 VCC、因此在这一周期中、C1上的电压将为 VCC。 C3 (V+引脚)上的电压将取决于电容器是连接到 VCC 还是 GND。 典型应用块(第9.2节)建议连接至 GND、但请注意在脚注(a)中、这也可连接至 VCC。 在下一个周期、开关将 C1-连接到 VCC、C1+连接到 V+。 由于 C1上的电压差不能瞬时变化、因此 V+= 2VCC。 这些开关周期的概念相同、也适用于 V-。 在周期1中、C2充电至 V+、在下一个周期中电荷转储至 V-、极性反转。

    这里介绍了 RS 至232收发器电荷泵 的功能:RS 至232收发器稳压电荷泵电路的工作原理(TI.com)。我建议查看按周期细分的图。 此外、有关"调节方式"的部分介绍了 Vcc = 3.3V 时的示例以及更改电容值所产生的影响。

    此致、Amy