This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1:用于 DS90UB929和 DS90UB925的 Linux 驱动程序

Guru**** 2549640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1366697/ds90ub929-q1-linux-driver-for-ds90ub929-and-ds90ub925

器件型号:DS90UB929-Q1

工具与软件:

大家好、

我的客户会尝试构建这些电路板并进行测试。

请帮助为 DS90UB929和 DS90UB925提供 Linux 驱动程序。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    TI 不为 FPD-Link 器件提供 Linux 驱动程序。 如果您对器件初始化过程有任何具体问题、我们可以帮助解决这些问题。 器件的数据表提供了有关寄存器和加电序列以及

    此致、

    凯西