This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32A:AM26LS32AIDR

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32, AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1366855/am26ls32a-am26ls32aidr

器件型号:AM26LS32A
主题中讨论的其他器件:AM26C32AM26LV32E

工具与软件:

您好、我使用这个部分是我创建的应用电路之一

我对控制针脚 G 和 G#有疑问

I Connected G 为5V HIGH、且 G# 接地 激活为 HIGH  

如果 G# 未连接、则输出端口是什么

如果我将输出端的两个引脚连接到高电平、

请提出建议。

此致、

shivaraj.r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    见表8-1;一个控制输入有正确值就足够了。

    但绝不允许输入悬空。

    (考虑使用更现代的 AM26C32或 AM26LV32E 来实现3.3V。)