This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:引脚配置

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364251/lmh0397-pins-configuration

器件型号:LMH0397

早上好!

我目前正在进行新设计、我想使用此组件(LMH0397)。 我们将使用电阻器固定配置。 因此、我们有多个我们将不会使用的引脚。

查看芯片数据表、我们没有找到任何说明如何处理这些引脚(上拉/下拉?)的具体说明。 根据引脚、我们观察到一些有内部上拉电阻器、而根据配置的不同、其他电阻器则保持悬空状态。

我附加了一张屏幕截图、其中显示了我们将不会使用的引脚。 您认为将它们保持悬空是正确的吗?

提前感谢您、

迭戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    如果不使用这些引脚、则可以将未使用的引脚保持悬空状态。 如果可能、我建议使用重定时器的一些功能。 LOCK_N 引脚是 CDR 锁定的有用指示器。

    您可以参考上图、以获取不同

    此外、OUT0和 IN0端接1k 欧姆电阻器。 这些100欧姆差分迹线中每条迹线的端接电阻均为50欧姆、而不是1k 欧姆。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应。

    很遗憾、由于项目要求和资源限制、我们无法实施您建议的其他信号。 虽然我们理解您的建议的价值、但我们已决定将这些引脚保持悬空。

    我们衷心感谢你在这方面的协助和指导。

    此致、

    迭戈