This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1S414:USBC 20V VBUS、最大绝对电压为26V。 应该使用哪种 TVS?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS1800, TPD1S514, TVS2200, TPD1S414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1366360/tpd1s414-usbc-20v-vbus-with-26v-abs-max-which-tvs-should-i-use

器件型号:TPD1S414
主题中讨论的其他器件:TVS2200、TVS1800 、TPD1S514

工具与软件:

我有一位客户正在使用 USBC 设计高产量产品、但 VBUS 只为5V (无 PD)。 他们希望防止不符合标准的 USBC 电缆向系统提供20V 热电压的情况。 下游元件的绝对最大值为26V、而浪涌测试显示尖峰超过26V。  

我的问题:

  • 我通常认为 TVS2200是 USBC VBUS 的那种、但它直到超过26V 时才保持钳位、所以在这种情况下不起作用。  
  • TVS1800似乎在20-21V 附近进行钳制、因此我担心热的20Vdc 电缆会烧坏这个东西。  

您同意这两种说法? TPD1S414是这种情况下的理想器件吗?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    由于在美国的假期、许多器件专家目前都不在办公室。 当他们返回时、他们将研究这一点并提供响应。 请相应延迟。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    TPD1S514-1将是用于此类场景的最佳器件。 您可以参考以下应用手册。 它适用于供电方应用、但同样应该适用于受电方应用。 TVS2200与 TPD1S514-1同时使用。 它们有两个用途。 TVS2200用于在较短的时间内钳制较高的电压、其中 TPD1S514即使通过打开其电源路径也可将系统与高电压隔离。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvae35 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam -希望 John 能够深入分析这一点、但我想理解 TPD1S414不能做到这一点的原因。 它看起来像是一个处理20V DC 和26V 浪涌的单芯片解决方案。  

    现在就结束话题、但如果您希望公众能够看到答案、可以在这里随意回答。  

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPD1S514是 TPD1S414的接线端。

    再次查看 TPS1S514、其符合客户的要求、因为它除了电源开关外还集成了钳位二极管。