This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142EVM:基本测试

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142EVM, TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1367450/tdp142evm-basic-test

器件型号:TDP142EVM
主题中讨论的其他器件: TDP142

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

请帮助进行 TDP142EVM 设置。

根据用户指南第4页= 图3。 笔记本电脑和 DP 监视器之间的 TDP142EVM

我将台式机 DP 连接到 J9和 J10以进行监控。 我尝试了使用和不使用外部3.3V/5V 的方法。

I2C 为禁用= GPIO 模式。 所有集束器都处于默认位置。  

在显示器上什么都找不到、 请告知。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将跳线 J12移动到 DPPWR 和3P3V 吗?

    2.通过 J13 USB 连接器为 EVM 供电?

    显示器是否显示为笔记本电脑中的第二个显示器?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以! 它现在起作用了。 但是、我必须连接/断开并再次连接 J10监控器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:项目目标之一是通过 长 DP 电缆连接 miniPC 来进行监控。

    是否应在两端使用两个 TDP142IRNQT? 或者一个应该可以正常工作?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它取决于总系统插入损耗。 我会尝试在长 DP 电缆的末端和 EVM 与监视器之间的一根短电缆连接一个 TDP142 EVM、对 DP142 EQ 进行调优、看看它是否正常工作。

    谢谢

    大卫