This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0070:LMH0070SQE/NOPB

Guru**** 2564410 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364844/lmh0070-lmh0070sqe-nopb

器件型号:LMH0070

您好!

对于 SD-SDI 串行器部件 LMH0070SQE/NOPB、 在 SMBus 开关特性中、数据输出延迟时间不可用。 在 SDA 线路输出数据时,请确认是否会有任何延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiva:

    请注意、数据保持时间为300ns。 这意味着应在 SMBus 时钟下降沿的300ns 内对从 SMBus 器件(LMH0070)的输出数据进行采样、或使用时钟的下降沿从 LMH0070 SDA 对数据进行采样。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser:

    这意味着最大输出延迟应小于300ns。 请确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiva:

    数据保持时间最小值为300ns。 这意味着这是最小延迟-可能超过此值。 从设计角度来看、您应该在这个300ns 延迟内采样数据、这是正确的。

    此致、Nasser