This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:LVDS 接线的等长/等延时条件

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1366820/sn65dsi84-q1-equal-length-equal-delay-conditions-for-lvds-wiring

器件型号:SN65DSI84-Q1

工具与软件:

您好!

由于数据表显示"LVDS CLK A 至 CLK B 时滞10ps"、因此我知道 CLK A 和 CLK B 的相同延迟条件为10ps。 此外、由于差分对之间显示"彼此长度保持在5mil 以内"、因此我知道差分对之间的等长条件小于5mil。

但是、似乎没有特别提到 CLK A 和数据线路 A 之间以及 CLK B 和数据线路 B 之间的等长/等长延迟。您能回答等长/等长延迟条件吗?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有任何更新吗?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科诺

    对方的5mil 也适用于 LVDS_CLK 和 LVDS_DATA 线路。

    谢谢
    大卫