This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:复位电阻器

Guru**** 2682185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1358724/tusb522p-resd-resistor

器件型号:TUSB522P
主题中讨论的其他器件:Strike

您好!

在数据表的8.2.2.1节中提到:有时在差分引脚上建议使用一个电阻器以通过 IEC 61000-4-2接触+-8kV。 我对此有两个问题:

1.该电阻器的作用是什么? 如果已经有一个电容器阻止过大的电流、它如何改善对器件的保护?

2.推荐的 ESD 保护器件 PUSB3FR4的钳位电压为3V。 在数据表的8.2.2.1节中、指出如果钳位电压大于4V、则可能需要 Resd。 在表8-2中、尽管 PUSB3FR4仅具有3V 的钳位电压、但它建议使用2.2欧姆的电阻器来符合 IEC61000-4-2标准。 为什么在此处推荐此电阻器?

谢谢!

此致、

扎克·金布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,扎赫

    Unknown 说:
    1. 该电阻器的作用是什么? 如果已经有电容器阻止过大的电流流动、它如何改善对器件的保护?

    您认为电容器会阻止直流电流进入我们的器件。 在 ESD 冲击中、电压尖峰会在首次到达电容器时更像是交流信号。 ESD 冲击产生的电压的快速变化将像 USB 信号一样通过电容器。

    RESD 用于降低流经交流耦合电容器的冲击电流的电压。 通过 Resd、到达我们器件的冲击电压将小于通过电容器的电压。

    Unknown 说:
    2. 为什么推荐这里使用此电阻器?

     如果需要通过 IEC ESD 测试、建议使用 RESD。

    使用 PUSB3FR4等低钳位二极管可以在发生 ESD 冲击时更快地进行钳位、从而更好地保护522P。 如果钳位电压高于4V、则522P 受损的风险更高。 可以通过在信号路径中添加 Resd 来降低这种风险。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shane! 这都是有道理的。 我没有其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    与我的团队讨论后、我还有一个问题。 是否建议使用 Resd 通过  IEC61000-4-2接触4kV 测试? 或者仅二极管就足以进行4kV 测试吗?

    此致、

    扎克·金布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    这是一个好问题。 我 在4kV 时找不到此器件的 ESD 报告、因此无法确定。

    您可以选择在 TX 和 RX 线路上添加0欧姆电阻器。 如果 ESD 测试在4kV 时失败、您可以交换0欧姆电阻器为2欧姆电阻器。 为此、我建议使用0201尺寸的电阻。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    感谢你的评分 我会告诉客户。

    此致、

    扎克·金布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来不错。 我会将此标记为已解决、但如果您需要任何其他东西、请告诉我。

    此致!

    谢恩