This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E01B04:USB 3.2第2代

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1367115/tpd1e01b04-usb-3-2-gen2

器件型号:TPD1E01B04

工具与软件:

您好!

我想使用 TPD1E01B04DPYR 作为 USB Type-C 高速信号线(Tx±、Rx±)的 ESD 保护。

1.USB3.2第2代(10Gbps)
2. USB3.2第1代(5Gbps)
可以将其用于信号线吗?
如果您有任何推荐产品、请告诉我。

此致、

广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi:

    是的、只要数据线在3.6V 或更低的电压下运行、TPD1E01B04DPYR 就可用于您提到的 USB 版本。 这实际上是我们容值最低的器件之一、能够支持高达20Gbps 的信号速度、同时使受保护信号的衰减最小。  

    数据表中的插入损耗图就反映了这一点。 有关插入损耗的更多详细信息、请参阅我们的 [FAQ] ESD 二极管的电容应该是多少? 

    此致、

    塞巴斯蒂安