This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A:USB 信号调节器放置

Guru**** 2914780 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1367313/tusb211a-usb-signal-conditioner-placement

器件型号:TUSB211A

工具与软件:

您好!

我们有一个连接到主机的摄像头、其中有适配器(3cm 长)。 电缆总长度为6m。 当在 USB HS 和 FS 模式下使用时、我们可以看到 USB 线路上的数据损坏。  

为了避免这个问题、我们计划在 系统中增加部分 TUSB211A。

您能否在这里建议中继器的正确位置? 我们能否将其添加到适配器板?

请参考下图以供参考。

此致、

舒伯姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    对于5米以上的应用、我们通常建议实施2个转接驱动器、因为一个转接驱动器能够支持长达5米的电缆。 对于这种特定的实现、如果可能、我建议在主机上放置一个转接驱动器、在器件上放置一个转接驱动器。

    如果唯一可能的位置是适配器、我建议在每一端各安装一个、从较低的升压值(1级)开始。

    此外、我想指出的是、我们的转接驱动器无法增强 FS 信号、只能增强 HS 信号。 我们没有任何能够升压 FS 信号的转接驱动器。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安