This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364381/tusb8041-tusb8041

器件型号:TUSB8041

你好。

我通过使用 TUSB8041配置下游3.x A 型电路来检查运行情况。

我们使用 A 至 C 电缆将具有 C 型接口的传感器连接到此板。


之后、我在 TUSB8041原理图中添加了电缆电路、这样就去掉了电缆。

但它不起作用。 我错过了哪一个?

1. TUSB8041集线器示意图+ A 转 C 电缆-->正常

2. TUSB8041集线器原理图+ A-to-C 原理图-->故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否将原理图作为此 E2E 主题的附件共享? 屏幕捕获图像非常模糊、我看不到针脚名称。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主机是否能够将该集线器识别为 USB3x 集线器?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有时主机将其识别为3.x、有时则不识别(如2.0)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    纵观原理图、  

    1.为 VDD 添加一个10 μ F 电容器

    2.为 VDD33添加一个10 μ F 电容器

    3.对于四个 Type-C 端口,您必须使用一个 CC 控制器和一个 MUX 来支持 Type-C 实现。

    但是、主机应该能够识别 USB2和 USB3上的集线器。  

    您能否请探测 GRST 和晶体振荡器、以确保满足集线器上电序列时序?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是按照数据表上的时序图捕获的。

    同样、这是一个以前工作过的电路、唯一的区别是它通过 C 型连接器进行了更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 Type-C、您必须使用 CC 控制器和多路复用器。 但我希望主机仍能识别集线器本身。  

    电源是否为绿色和黄色波形? 您可以在复位时探测时钟吗?

     谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道我们需要一个 CC 控制器和多路复用器。

    它使用了 A 到 C 电缆工作、但如果我们将其嵌入为电路、它为什么不起作用。

    您知道原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但是、在没有 Type-C 传感器的情况下、集线器本身是否会被主机识别? 这表明集线器设计本身还可以、我们应该重点关注集线器下行端口。  

    A-to-C 电缆可能包含 CC 控制器、我怀疑没有 CC 控制器、Type-C 传感器无法成功处理 CC 协商。

    谢谢

    大卫