This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949A-Q1EVM:模拟 Launchpad 检测到错误的器件

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949A-Q1EVM, USB2ANY, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1362486/ds90ub949a-q1evm-analog-launchpad-detects-the-wrong-device

器件型号:DS90UB949A-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYALP

大家好!  

我在连接到 DS90UB949A-Q1EVM 时遇到问题。 模拟 LauchPAD 可识别925 EVM (见下图)。

我已经重置了主板上的所有跳线并重新安装了软件。 USB2ANY 设置中的"器件信息"设置正确。

图形用户界面也非常落后。

这些问题从何而来?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    只是确认一下、您似乎已经安装了框架安装 ALP 应用软件和框架| TI.com、但我还要确认您已经下载并安装了 ALP-PROFILE-UPDATE、它位于此链接: ALP-PROFILE-UPDATE 支持软件| TI.com。

    拥有这种支持软件是这种现象最可能的原因。

    落后接口的问题可能源于驱动程序、硬件连接或配置文件本身错误识别端口所连接的设备(例如、ALP 预期949、但通过驱动程序、它看到925、并且软件中存在不匹配、导致其滞后)。

    如果 ALP-PROFILE-UPDATE 安装已完成、则下一步是检查 USB 连接处的硬件、以确保不会干扰 I2C 通信的 SCL/SDA 线路。

    请确认是否安装了配置文件更新、以及是否安装可解决识别问题。

    此致!

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miguel、

    感谢您的答复。

    我已经安装了配置文件更新。 只是为了确保,我重新安装了一切。

    问题仍然相同。

    因此、如果我理解正确、很可能是评估板上的硬件问题?

    鸟比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobi:

    我已经安装了配置文件更新。 只是为了确保,我重新安装了所有的东西。[/报价]

    理解、感谢您的检查!

    因此,如果我理解正确,评估板上很可能出现硬件问题?

    是的、它也可能是导致器件无法识别的硬件配置、但 PC 可以与 MSP430正常通信的可能性较小、因为这看起来很好。

    我建议检查 MSP430 (此处的电压轨)的电压轨是否存在功耗波动、并检查 SCL 和 SDA 通道中是否存在可能在线路上传播的噪声。

    根据 DS90UH949A-Q1EVM 或 DS90UB949A-Q1EVM 用户指南(修订版 A)(TI.com)、您可能能够检查:

    > J13、3.3V 至 USB2ANY MSP430。

    大于 J5、将5V (VBUS)连接到 USB2ANY MSP430。

    >接头 J25:SCL 的引脚2和 SDA 的引脚3。

    I2C 电平转换器还应具有用于检查输入电源的跳线 J41和 J42 (引脚2上的两个接头)。

    我将继续检查可能导致在软件端识别949A 问题的任何其他解决方案、但请 确认这些电压/信号是否存在任何异常。

    此致!

    米格尔

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miguel、

    我订购了一个新的评估板、现在一切都很完美。 您关于硬件缺陷的假设是正确的。

    非常感谢您的帮助。

    此致!

    鸟比