This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1130EC-EVM:GUI 软件

Guru**** 2917460 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET1130EC, ONET1130EC-EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364525/onet1130ec-evm-gui-software

器件型号:ONET1130EC-EVM
主题中讨论的其他器件:ONET1130EC、、 USB2ANY

您好!  

我们最近购买了带有 USB any 的 ONET1130EC-EVM。 但是、我们无法下载 ONET1130EC EVM GUI 来加载注册表。  

ONET1130EC-EVM 评估板| TI.com

您能与我们分享一下 GUI 软件吗? 此外、还就如何在 USB2ANY Explorer V2.8中加载已辞职注册表提供建议。

此致!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请下载 USB2ANY Explorer:

    https://www.ti.com/tool/download/SLVC695

    在 GUI 中、您需要为要写入的每个寄存器设置寄存器地址和数据。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:  

    感谢您的答复。 我已下载 GUI 并应使用 I2C 和 RFFE 模块、是不是?

    如果有、请分享一下流程吗?

    此外,您是否可以像 pdf 中那样共享旧的 GUI,它看起来更容易使用,并且可视化使用?

    此致!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prajwal,

    请使用 EVM 用户指南中的步骤。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snlu245

    让我看看旧 GUI 上的一些同事。  我不确定此 GUI 的历史记录以及为什么不容易获取。

    谢谢。
    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Prajwal,

    不幸的是、不再支持其他 EVM GUI、因为它依赖于停产的 USB 控制器。  请使用 USB2ANY Explorer 配置器件。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:  

    感谢您的答复。  

    是否有可能分享您的电子邮件、我想问几个有关注册设置的问题?

    谢谢。  

    普拉伊瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Prajwal,

    强烈建议我们在 E2E 上保持交流。  让我们继续有关 E2E 私人消息的对话。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:  

    谢谢。 我为您发送 E2E 私人消息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prajwal,

    谢谢。  很抱歉耽误你的时间、我马上回来解答。  今天是一个假期。

    谢谢。

    德鲁