This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:是否有将 RS485收发器与脉冲变压器配合使用的示例?

Guru**** 2503395 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364157/sn65hvd72-are-there-any-examples-using-rs485-transceivers-with-pulse-transformers

器件型号:SN65HVD72

尊敬的专家:  

我的客户想检查是否存在使用如下所示脉冲变压器进行通信的任何 SN65HVD72示例。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

是否有设计示例和采用示例?

——

CFA501
CFA102
JP101-202F1
JP101-402F1
JP101-502F1

https://jpc-inc.co.jp/wp-content/themes/jpc-inc/pdf/PT / 3.pdf

https://jpc-inc.co.jp/wp-content/themes/jpc-inc/pdf/PT / 7.pdf

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    我认为我们从未在 RS485线路上使用过脉冲变压器、因为它们的电感会影响直流响应并使空闲期间的信号衰减。 该标准本身并未提及脉冲变压器、但我们(TI)也不建议在应用中使用脉冲变压器。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    感谢您的答复。

    我找到了一个将脉冲变压器用于 RS485的示例。
    我认为客户正在考虑以这种方式使用它。

    https://www.steptechnica.com/resources/pdf/product-guide/CUnet/STD_CUTGN_V1.2E.pdf

    此标准使用 RS485半双工收发器、TI 产品也采用了该标准。

    TI 实际上不提供支持吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信一市

    我们的器件/RS485未提及脉冲变压器的使用。  

    可能可以在 RS485线路上使用脉冲变压器、但我们通常不会看到它的使用频繁、我们也不会对我们的脉冲变压器器件进行任何测试。 客户自行测试其设置、以验证我们的器件是否可以在其应用中使用脉冲变压器。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    感谢您的答复。

    我了解。

    在这种情况下、 应由客户进行确认。

    我将与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市