This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:关于硬件自举引脚连接

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1366039/dp83822i-regarding-hardware-bootstrap-pin-connections

器件型号:DP83822I

工具与软件:

大家好、
我们在 RMII 主模式配置中将 PHY DP83822IRHBT 连接到 NXP 控制器 MIMXRT1176CVM8A。
我们已按照下表连接了 PHY 的自举引脚。

引导引脚 在原理图中连接、如下所示 上拉/下拉已连接
NC、因为 RMII 主模式
RX_D0 控制器 MAC 的接收引脚
RX_D1 控制器 MAC 的接收引脚
RX_D2 NC、因为 RMII 主模式
RX_D3 NC、因为 RMII 主模式
LED_0 连接到 LAN 连接器的链路 LED
LED_1 已连接到 LAN 连接器的速度 LED
CRS 控制器的 MAC CRS 引脚
RX_ER NC、因为 RMII 主模式
RX_DV 控制器的 MAC 的 DV 引脚。

在 PHY 数据表的第8.5.1节中、按如下方式提及:

我的问题是:  
根据上图、可通过串行管理接口完成 PHY 配置、我们计划使用此选项、而不是4级硬件启动捆绑。 在这种情况下、自举引脚的连接是否符合上表要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yogesha、

    是的、在这种情况下、对于 SMI 访问配置 PHY、可以接受默认搭接。

    但是、对于寄存器访问、需要记住两种搭接:

    1) PHY 地址设置。 如果 SMI 总线与同一地址的另一个 PHY 共享、则寄存器访问可能会受到影响。

    2) XI 引脚。 如果 PHY 设置为预计50m 输入时钟、则寄存器访问将不适用于25M XI。

    如果 MAC 在启动期间驱动这些自举引脚、则可能会设置不正确的自举配置并影响寄存器访问。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

     

    对于第1点:

    SMI 总线仅连接到一个 PHY。 没有其他 PHY 共享 MAC 的 SMI 接口。 因此,我们的理解是,你提出的第一点不会影响我们。

     

    对于第2点:

    我认为您将谈论的是0x0017 RMII 和状态寄存器(RCSR)的以下位7。  

    我们已连接用于 PHY 的25MHz 晶体并使用 RMII 主模式运行。 在此模式下、我们的理解是 PHY 为 MAC 生成50MHz 时钟。  

    我无法理解您关于"PHY 设置为期望50MHz 输入时钟"的说法

     

    请澄清这两点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yogesha、

    对于第1点、感谢您澄清这是 SMI 总线上唯一的 PHY -这里没有问题。

    对于第2点、我指出了一个可能需要牢记的问题、即是否打算使用 RMII 从模式。 由于该应用使用 RMII 主模式和25M XI 默认设置、因此这里不存在问题。

    希望这对您有所帮助。

    埃文