This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL6416R:当 VCC 为1.8V 且 VCCP 为3.3V 时无 ACK 信号

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1366755/tcal6416r-no-ack-signal-when-vcc-is-1-8v-and-vccp-is-3-3v

器件型号:TCAL6416R

工具与软件:

您好!

当 VCC 为1.8V 且 VCCP 为3.3V 时、我在访问器件时遇到问题。 请参阅下面的原理图:

当 VDD_IO 为3.3V 时就没有问题、当 VDD_IO 为1.8V 时就没有来自器件的 ACK。

有什么建议吗?

谢谢

Noam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示一个示波器轨迹、在 μ I²C 事务发生故障时、SDA/SCL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的地址0x20

    重点关注启动状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形看起来不错。

    在 VCCI 引脚上测量多大的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.75 V。

    在同一 I2C 总线上、我在地址0x21还有第二部分。 请参阅原理图:

    对于该部件、当两个电源轨都为1.8V 时、则没问题。

    它是否与 PU 电阻器值有关? 板上是2.2K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 VCC (1.8V)和 VCCP (3.3V)加电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PU 没有问题。 我没有解释。

    在您对/RESET 强制施加低脉冲后、它是否开始工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noam:

    对于克莱门斯的观点,我看了之前的回应,认为实施没有问题。 连接到 VCCI 和 VCCP 的 i2c 波形、原理图和电压看起来良好。

    1.75 V。

    在同一 I2C 总线上、我在地址0x21还有第二部分。 请参阅原理图:

    [/报价]

    使用0x21与第二个 IO 扩展器通信是否在 VCCI = 1.8V 和 VCCP = 3.3V 时正常工作、或者两个 IO 扩展器都不工作?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    复位器件没有帮助。 我还在上电过程中将复位信号保持在低电平、仍然没有解决问题。

    因此、我将 VCCP 更改为1.8V、即连接到 VDD_IO、现在我可以看到地址0x20上的器件。

    这是否与 VCC 和 VCCP 斜升的方式相关? 数据表中没有相关内容。

    Noam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我在 VCCI (应为23)和 VCCP (应为21)之间切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noam:

    交换机是否解决了此问题?  

    该器件 VCCI 和 VCCP 之间无电源时序要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我的错。