This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:奎特;绝对峰峰值抖动和奎特;以及奎特;峰峰值抖动和奎特;

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1367713/tusb8041-definition-of-absolute-peak-to-peak-jitter-and-peak-to-peak-jitter

器件型号:TUSB8041

工具与软件:

大家好、

TUSB8041数据表提到"绝对峰峰值抖动小于50ps 或峰峰值抖动小于25ps "。

您能解释一下"绝对峰峰抖动"和"峰峰抖动"的定义吗?

是否如下所示?

绝对峰峰值抖动= RMS 抖动* 14.26 (E-12 BER 的乘数)

峰峰值抖动= 1000~10000 μ s 样本的测量结果

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atshshhi:

       绝对峰峰值抖动是 E-12 BER 的抖动测量结果。

       峰峰值抖动是在有限样本情况下测量的结果、通常是 E-6 BER。

    此致

    布赖恩