This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR410:DS100BR410中继器、DS100KR800中继器和 DS100KR401中继器之间的差异。

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1367636/ds100br410-differences-between-the-ds100br410-repeater-the-ds100kr800-repeater-and-the-ds100kr401-repeater

器件型号:DS100BR410

工具与软件:

下午好!

主题标题中列出的三个 PN 之间的主要性能差异是什么? 我看到401和800器件都有8个通道、其中410只有4个通道、我注意到401和800器件的引脚排列略有不同、但这三个器件之间还有什么其他很大的区别吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    BR410是一种限制器件、它不允许信号训练通过器件。  

    另一方面、KR 器件是线性器件、允许训练信号通过器件。  

    KR 器件更像是模拟器件、而 BR 为器件输出端的数字- 1或0。

    此致、Nasser