This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1027-Q1:TLIN1027-Q1连接到 OBD2连接器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1027-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1366452/tlin1027-q1-tlin1027-q1-connecto-to-obd2-connector

器件型号:TLIN1027-Q1

工具与软件:

嗨支持者

我知道  TLIN1027-Q1可以通过 LIN 输出支持 ISO9141-2。 但 TLIN1027-Q1只有一个输出引脚、在 OBD2的引脚定义中、它具有引脚7 (K 线)和引脚15 (L 线)以支持 ISO9141-2。

应该将哪个 OBD2的引脚连接到 TLIN1027-Q1的输出?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh:

    TLIN1027-Q1与协议无关、因此可用于任何需要此物理层的应用。 L 线仅用于初始化、而 K 线用于实际数据传输。 TLIN1027-Q1可用于二者中的任何一种。 它的主要用例(即在最适用的情况下)用于 K-Line 上的数据传输。

    此致!

    丹尼