This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL1115:IO-Link 无头构建

Guru**** 2927360 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-IOLINKM-8, TIOL1125, TIOL1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1367579/tiol1115-io-link-headless-build

器件型号:TIOL1115
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-IOLINKM-8TIOL1125

工具与软件:

您好!
有没有其他方法可以将您的 IO-Link 堆栈与无头构建系统一起使用? 还是仅在 IDE 上提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    您指的是主堆栈还是设备堆栈?  

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主站一。 我们处于通信的上层、我们将与主单元通信、与传感器、执行器通信。 等等"这不应该是主堆栈吗?"。
    此外、我检查了大多数以二进制形式提供 IO-link 库的 SDK 示例、我想知道是否有任何 SDK 示例具有 cortex m CPU。  
    我检查的所有目标都具有 cortexA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道的唯一 IO-Link 主站协议栈适用于 Sitara AM243x 处理器、该处理器使用可编程实时单元(PRU)进行控制、以处理 IO-Link 协议中所需的信号时序要求。  我不确定它是否可以移植到不同的处理器、因为我仅支持 TILL 系列收发器、而不支持用于任何相关软件栈的处理器。  我建议在支持 AM243x MCU 的嵌入式处理器论坛中提出您的问题、以便在 IO-Link 主站协议栈上获得更直接的支持。

    有一种参考设计和 BoosterPack 与 Sitara AM243 LaunchPad 和主堆栈兼容、称为 BOOSTXL-IOLINKM-8 (链接)。

    我还建议将 TIOL1125用于主应用、而不是 TIOL1115、因为 TIOL1125具有主模式。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jonathan。 它确实对我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    如果使用 AM243x 器件型号而不是 TIOL1115发布问题、应该会让您的问题面向工程师、工程师可帮助解决 IO-Link 主堆栈上的固件相关问题。

    如果您有任何关于 TILL 收发器的其他问题、我将非常乐意为您提供帮助。

    此致、

    乔纳森