This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:是否需要使用多个 TCA9555

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1367915/tca9555-does-it-have-concern-to-use-multiple-pcs-tca9555

器件型号:TCA9555
主题中讨论的其他器件: TCA9617B

工具与软件:

大家好、

请注意、 TCA9555可在同一总线上支持多达8个。

如果 在同一 I2C 总线上使用多个 TCA9555存在任何问题、您可以提供建议吗? 例如、使用5个 TCA9555来扩展80个 GPIO 端口、有什么问题吗?

我的一个问题是 TCA9555的电容以及 SCL 和 SDA 上的 PCB 布线。 但是、如果电容过高、我们可以使用 TCA9617等 I2C 缓冲器来解决该问题、对吧?

除了电容之外、还有任何其他问题吗?

此致、

泰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常粗略地估算的总线电容为每个器件10 pF、迹线为1 pF / cm。 五个器件应该不会接近400 pF 的限制、但是你的确可以在需要时添加一个缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    这是一个非常常见的应用。 同一总线上的8 x TCA9555应该不是问题、因为 A2/A1/A0提供2^3 = 8个唯一的 i2c 地址。  

    根据 Clemens、这是对寄生总线电容的一个很好的粗略估算。 我们可以看到 TCA9555的电容约为80pF、加上1pF/cm 的任何额外引线电容。 如果仅使用5个器件、效果会更好。 我认为这里不需要 TCA9617B。  

    考虑到您目前的实施情况、我目前不知道有任何其他问题。

    此致、

    泰勒